This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:有关电源纹波抑制比的查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008085/tpa6130a2-inquiries-about-supply-ripple-rejection-ratio

器件型号:TPA6130A2
主题中讨论的其他器件: TPA6133A2

 大家好、TI 支持团队

客户正在考虑使用 TPA6130A2和 TPA6133A2。

请按以下方式咨询"电源纹波抑制比"规格。

1、20kHz 时的绝对值变化如何影响音频质量?

2. f= 217Hz/1kHz/20kHz 是否为每个阶段提供了适当的 PSRR 值或标准化值?

3.在设计产品时,是否有任何与该规格相关的注意事项?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    很抱歉耽误你的时间。 以下是您的问题的一些答案:  

    1. PSRR 的任何变化都会影响音频输出的噪声。 更好的 PSRR 始终是好的、但由于20kHz 处于听力范围的高端、因此对用户体验的影响很小。 较低的频率会产生更强的影响。  
    2. 我不确定您对每个级的含义、但 PSRR 越好、一般噪声性能就越好。  
    3. 最大的考虑因素是、虽然更好的 PSRR 始终是好的、但可能存在被认为应用可以接受的截止频率。  

    此致、  

    Justin Beigel