This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:电荷泵不能#39;t 充电至满 VDD、输出信号的负半波过早饱和

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011892/tpa6130a2-charge-pump-doesn-t-charge-to-full--vdd-negative-halfwave-of-output-signal-saturates-too-early

器件型号:TPA6130A2

大家好、

我的这个 IC 的电荷泵有问题。 它的电压未完全达到-VDD。

该电路由+5V 供电。 泵的电压不超过-2.8V 的电压、即使没有信号施加到 IC 的输入端也是如此。

请在下方找到原理图和示波器!

我已经尝试以下方法来解决此问题:

1.将引脚20/12上的旁路电容替换为10uF/16V/20% X5R MLCC、CPVSS 保持在-2.8V

2.引脚17和18之间的并联电容(1uF/16V/20% X5R MLCC)和引脚15/16与 GND 之间的电容(100nF/50V/20% X7R MLCC)为了降低 ESR、CPVSS 保持在-2.8V 的电压下

3.测量了 GND 引脚到 GND 平面的所有电阻-均正常

4、测得的所有 VDD 引脚到+5V 电源层的电阻均正常

是否有人遇到过相同的问题或有一些建议?

谢谢!

原理图:

黄色:CPP、绿色:CPN、蓝色:CPP/CPN 之间的差异

VDD:

CPVSS: