Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140
大家好、团队成员
我们使用 您的 EVM 板、该板可在从站或主 TDM 中正常工作。
但现在工厂已经生产了正式的电路板。
存在硬件 差异:
1) EVM 某些电源使用3.3V、如 AVDD、但我们的板全部电源使用1.8V
2) EVM 使用 模拟 MIC,,我们使用8个 DMIC。
根据文档 tlv320adc3140.pdf、我配置以下寄存器:
从机模式:
0x02 0x01 //电源
0x3c 0x40 //麦克风设置
0x41 0x40
0x46 0x40
0x4b 0x40
0x22 0x41 // GPO 设置
0x23 0x41
0x24 0x41
0x25 0x41
0x41 0x48 //默认48K 12.288M
0x2b 0x45 /GPI 设置
0x2C 0x67
0x73 0xff
0x74 0xff
0x75 0x60
现在、DMIC 可以获取3M CLK 和输出数据。
但记录数据为 NULL、我认为 ADC 输出数据有问题。

ADC 可能输出空数据。
请帮您检查。
谢谢