This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:DRC2系数-计算 AE、AA 和 AD

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011109/tlv320aic3268-drc2-coefficients---calculating-ae-aa-and-ad

器件型号:TLV320AIC3268

E2E 专业人士、

我正在创建一个界面、以便用户可以实时调整 DRC 参数。

我在文献中看不到有关 DRC 变量 AE、AA 和 AD 的手动计算的任何内容。 这些是分别由用户输入的 T_energy、T_attack 和 T_DECAY 时间值生成的系数。

在一个针对 TAS58xx 系列器件的通用调优指南 SLAA894中、我发现了以下等式、

α= 1 - e^((-1000)/(FS×TSet))

其中

•fs 是采样频率(请注意、fs 是内部处理采样率、而不是输入采样率)
•E 是尤勒的数字
•TSET 是 GUI 中的用户输入能量时间常数

这是一个比较接近缴费灵计算结果的答案,但我想重现一个如果有人使用静态缴费灵系数时会出现的同样行为。

您能提供一个指向文献的指针、还是用确切的 AE、AA 和 AD 公式进行回复。

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦用户输入 T_energy、T_attack 和 T_DECAY 时间值、就不会找到有关计算这些系数(ae、aa 和 ad)的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最能找到的是以下几项(这与 PPS 的生成非常接近:

    AE =  1 - e^(-1000)/(FS×Tenergy))

    AA = 1 - e^(-1000)/(FS×Tattack)

    AD = 1 - e^((-1000)/(FS×TDECAY))

    其中

    •fs 是采样频率
    •E 是 Euler 的编号(在 Excel 中使用 EXP())
    •Tenergy 是 PPS DRC2 gu 中的用户输入能量时间常数(ms)
    •Tattack 是 PPS DRC2 GUI 中的用户输入能量时间常数(ms)
    •TDECAY 是 PPS DRC2 GUI 中的用户输入能量时间常数(ms)

    有人在这里有更好的公式吗?

    谢谢。

    Phil