E2E 专业人士、
我正在创建一个界面、以便用户可以实时调整 DRC 参数。
我在文献中看不到有关 DRC 变量 AE、AA 和 AD 的手动计算的任何内容。 这些是分别由用户输入的 T_energy、T_attack 和 T_DECAY 时间值生成的系数。
在一个针对 TAS58xx 系列器件的通用调优指南 SLAA894中、我发现了以下等式、
α= 1 - e^((-1000)/(FS×TSet))
其中
•fs 是采样频率(请注意、fs 是内部处理采样率、而不是输入采样率)
•E 是尤勒的数字
•TSET 是 GUI 中的用户输入能量时间常数
这是一个比较接近缴费灵计算结果的答案,但我想重现一个如果有人使用静态缴费灵系数时会出现的同样行为。
您能提供一个指向文献的指针、还是用确切的 AE、AA 和 AD 公式进行回复。
谢谢!
Phil