This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:承载负载时输出波形失真

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, LM386, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009646/ne5532-output-wave-distort-when-carrie-the-load

器件型号:NE5532
主题中讨论的其他器件: LM386TPA3138D2

大家好、

NE5532音频8Ω 器、应用扬声器的单端放大。 当承载时、输出波形失真、而不承载负载时、波形正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

    无负载、在 C6引脚1、2之间进行测试。

    3.承载物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NE5532是一款能够承受600 Ω 负载的音频信号放大器。 8欧姆或33 + 8欧姆时性能不好。 NE5532具有限流输出。  

    另请注意、33+8欧姆和10uF 仅降至400Hz。  

    您是否希望获得扬声器驱动器 IC 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有没有解决方案可以解决  33+8欧姆负载下的应用问题? 您能帮您解释 C6中的扭曲波吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电容值较大、则电容器上的电压损耗会更小。 请注意、蓝色边沿(高频>> 400Hz)上的蓝色后面为黄色、蓝色的蓝色底板(低频<400Hz)上为黄色   

    为了驱动负载、有简单而经典(旧)的 LM386和更新得多的(现代) TPA3138D2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据当前设计、可以调整哪些内容来提高扬声器音量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭您好、

    您可以通过使用两个通道将输出电流能力提高一倍。 最小输出"短路"电流为10mA (即25°C、温度越高、该电流就越低)。  假设 NE5532输出上的4V 损耗会留下8V 或+/-4V。 4V/20mA = 200欧姆。  

    因此、添加阻抗匹配变压器(高阻抗)至8欧姆。 或选择阻抗更高的扬声器。  

    https://www.digikey.com/en/products/detail/pui-audio-inc/AS015100MR-R/11618406

    像这样添加两个输出。 上面的扬声器(在高输出时仍然是运算放大器过载)将比8欧姆扬声器(主要过载)工作得好得多。 最后、不要将其投入生产、但可以用于个人用途。  

    如果您必须使用8欧姆扬声器、您可以串联多少个扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    只有一个8 Ω 扬声器、声音非常小,因此、 您还有其他建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用一个8 Ω 扬声器、使用两个放大器、并根据上一张图片将其组合在一起。 然后查看失真(削波)成为问题之前它的声音大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron  

    感谢您的帮助、我们找到了根本原因。 客户的5532是第一个 PA。 它们不会为我们提供 次级 PA。