请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1 大家好、TI 支持团队
在 SPKP (同相输出)和 SPKM (反相输出)线路上加载实际音频正弦波之前、大约2.5V 的电压将输出。
在播放实际音频之前、当2.5V 悬空时、P 和 M 之间的电压差为多少 mV?
(请参阅下面的波形)
(我听说如果此级别的差异较大、可能会出现噼啪噪声。)
在生产过程中要管理的点上方询问的水平差异是否?
如果它是管理点、可以管理多少 mV 或更少的电压?
谢谢。
此致、
mj