This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:有关 SPK 输出(SPKM/SPKP)电平的查询

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010490/tas2505-q1-inquiries-about-spk-output-spkm-spkp-level

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、TI 支持团队

在 SPKP (同相输出)和 SPKM (反相输出)线路上加载实际音频正弦波之前、大约2.5V 的电压将输出。

在播放实际音频之前、当2.5V 悬空时、P 和 M 之间的电压差为多少 mV?

(请参阅下面的波形)

(我听说如果此级别的差异较大、可能会出现噼啪噪声。)

在生产过程中要管理的点上方询问的水平差异是否?

如果它是管理点、可以管理多少 mV 或更少的电压?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    这种差异是不可控制的、但如果您担心杂音、可以执行一些不同的操作。  

    1. 您可以向扬声器+/-线路添加输出滤波器。 我们  有一个 LCFILTER-CALC 工具可帮助您进行滤波器设计。  
    2. 您可以控制器件的上电序列、以减少出现噼啪噪声的机会。 以下序列通常有助于消除可能的噼啪噪声:  
      1. 为 DAC 加电、保持静音
      2. 为 D 类放大器加电
      3. 撤消 D 类放大器的静音
      4. 撤消 DAC 的静音

    此致、  

    Justin Beigel