This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:音频噪声级别、过采样率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009310/pcm1863-audio-noise-level-oversampling-rate

器件型号:PCM1863

大家好、
我收到了客户的问题。
我们有一个外部12.288MHz 时钟馈入 SCKI 引脚的 PCM1863。 PCM1863通过 I2C 进行控制、并在16kHz FS、DVDD 和 IOVDD 均为3.3V 的受控模式下运行、我们想知道当1KHz 在-20dBFS 左右或类似输入时、ADC 本底噪声或 ADC 输出 FFT 会是什么样的。 最重要的是、根据上述设置、我认为 ADC 过采样率为2.048MHz/16kHz = 128、是否有办法提高这种情况下的过采样率以进一步降低噪声?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonggui,

    您是否在寻找噪声或失真性能? 20dBFS 信号不会提高本底噪声、但会随着输入信号的增加而出现低电平谐波。 我们的 THD+N 规格是使用-1dBFS 测试音调测量的、因此您可以预期更低的信号电平会导致更低的失真。  该器件旨在让以128*FS 运行的 ADC 运行、我相信您不会看到尝试提高此性能的显著性能、但您可以尝试手动调整时钟分频器、而不是使用自动检测功能并提高 ADC 时钟速度。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢你的答复。

    我们对该 TI ADC PCM1863的噪声/ SNR 改进感兴趣。

    我已附上一个数字录制文件(您可以使用 Audacity 或此类文件对其进行分析)和一个屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../inb_5F00_lane2_5F00_1_5F00_2021_2D00_06_2D00_08_5F00_18_2D00_55_2D00_00.wave2e.ti.com/.../Audio-Recording-inb_5F00_lane2_5F00_NewPCB_5F00_1_5F00_2021_2D00_05_2D00_27_5F00_13_2D00_57_2D00_26.wave2e.ti.com/.../inb_5F00_lane2_5F00_1_5F00_2021_2D00_06_2D00_08_5F00_18_2D00_55_2D00_00-_2800_1_2900_.wav
    它显示了频率响应以及 ADC 的 SNR 输出。 具有由“Audio Precision”测试仪生成的1KHz -19DBFS 输入。

    如您所见、我们看到大约500~850 Hz 的本底噪声峰值。 在该范围内、SNR 仅比1k 时的主信号低约59db、这对于我们的应用而言微不足道。 我们已经检查了电路板布局和输入电压、因此无法降低这些频率周围的噪声水平。

    还随附了该 ADC 部分的原理图。


    我们将尝试手动调整时钟分频器、使 ADC 运行更快/提高过采样率、并查看是否可以降低噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zhonggui、

    这种噪声级别不是 PCM186x 的特征、因此我认为这可能是由于与其他一些噪声源进行外部耦合造成的。 如果器件在从模式下运行、您能否尝试移除 SCKI 以查看这是否会改变噪声的形状?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢你的答复。

    嗯、移除了 SCKI、我看不到任何噪声或输入信号。 数字输出上不能记录任何内容。

    尽管芯片在从机模式下运行,但如果我理解正确,它仍然可以得到 ADC 时钟,例如主 SCKL,我们没有设置内部 PLL 来生成自己的时钟。 因此、如果没有 SCKL、不确定芯片是否完全正常工作。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、  

    抱歉、我假设您使用的是自动时钟功能。 您能否在启用自动时钟并设置内部 PLL 以生成其自己的时钟的情况下对此进行测试? 在受控模式下、器件能够从 BCLK 输入生成其内部时钟、并且通常不需要 SCLK。 该测试还将向我们指示 SCLK 的质量是否会成为问题。

    最棒的

    Zak