Other Parts Discussed in Thread: PCM1863
大家好、
我收到了客户的问题。
我们有一个外部12.288MHz 时钟馈入 SCKI 引脚的 PCM1863。 PCM1863通过 I2C 进行控制、并在16kHz FS、DVDD 和 IOVDD 均为3.3V 的受控模式下运行、我们想知道当1KHz 在-20dBFS 左右或类似输入时、ADC 本底噪声或 ADC 输出 FFT 会是什么样的。 最重要的是、根据上述设置、我认为 ADC 过采样率为2.048MHz/16kHz = 128、是否有办法提高这种情况下的过采样率以进一步降低噪声?
非常感谢你的帮助。
此致、