主题中讨论的其他器件:TAS5825M、
由于电源问题、我们将低音扬声器放大器 TAS5825M 切换为 TAS5805M 、并使用 TAS5805M 器件对少数器件进行入库处理。 在启动过程中、我们会看到以下问题
1.低音扬声器在低音量<30%时工作几秒钟(<10秒),然后它停止工作,没有低音扬声器输出(I2C 工作正常,但触发了故障引脚)。 每次 出现问题 时、我们都检查了故障寄存器。设置了一个或两个故障寄存器
0x70 -> 02或03 (过流)
0x71 -> 04 (时钟故障)-不应出现任何时钟故障、因为我们有这个 TAS5805M 驱动程序正在与 使用 TAS5805M 的其他类似产品一起工作
0x72 -> 01 (过热)- 大多数时候会发生过热故障,但我检查过芯片温度,但我看不到它很热。
2.如果音量设置超过60%,低音扬声器输出将从开始停止,并且几秒钟内不播放。 在这种情况下、我们会看到相同的 OT 和时钟故障、但我认为芯片开始工作时不会达到最高温度。
您能帮助调试这个问题吗?
谢谢
Mani