This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:音频输出在几秒钟后停止并触发故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007989/tas5805m-audio-output-stops-after-few-seconds-and-fault-triggered

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

由于电源问题、我们将低音扬声器放大器 TAS5825M 切换为 TAS5805M 、并使用 TAS5805M 器件对少数器件进行入库处理。 在启动过程中、我们会看到以下问题

1.低音扬声器在低音量<30%时工作几秒钟(<10秒),然后它停止工作,没有低音扬声器输出(I2C 工作正常,但触发了故障引脚)。 每次 出现问题 时、我们都检查了故障寄存器。设置了一个或两个故障寄存器

0x70 -> 02或03 (过流)

0x71 -> 04 (时钟故障)-不应出现任何时钟故障、因为我们有这个 TAS5805M 驱动程序正在与 使用 TAS5805M 的其他类似产品一起工作

0x72 -> 01 (过热)- 大多数时候会发生过热故障,但我检查过芯片温度,但我看不到它很热。  

2.如果音量设置超过60%,低音扬声器输出将从开始停止,并且几秒钟内不播放。 在这种情况下、我们会看到相同的 OT 和时钟故障、但我认为芯片开始工作时不会达到最高温度。

您能帮助调试这个问题吗?

谢谢
Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    • 您能否在启动设备并从空闲/睡眠状态开始播放时提供初始化序列?
    • 此外、您是否还有波形显示了在增大音量时何时发生过 OC 关断?
    • 您能否提供 PVDD 线路的波形?
    • 您使用什么音频进行测试、它是特定频率的正弦音还是歌曲文件?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    1.我正在与我们的软件团队合作以获取初始化序列。 我将在获得这些信息后发布这些信息。 同一软件与我们的另一个产品配合使用、具有相同的放大器配置。

    2.我没有 OC 关断波形。 我个人没有看到 OC 问题、我的同事在他的设备上看到了这个问题。  

    已连接波形。 我看不到任何峰值或下降、音量保持在很低的水平、但由于 OT 原因、低音扬声器在几秒钟后停止工作。

    4.我正在播放来自 YouTube 或 iHeart 电台的随机歌曲。

    大多数情况下由 OT 触发故障。  是否 有可读取器件温度的寄存器?

    谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    正在使用什么调制方案!SPW?BD? 混合? 是否在多种调制方案中遇到问题? OTW 故障之外没有寄存器可用于查看温度。 是否可以使用热像仪或类似的此类器件查看器件温度、以查看 IC 和电路板在运行期间的发热情况?

    请告诉我何时可以提供软件序列。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们使用混合调制。 我将尝试通过热像仪或热电偶获取温度。

    以下是上电期间初始化序列的简短摘要:
    上拉 PDN GPIO
    等待5ms
    使能时钟
    发送初始化序列(FW)
    屏蔽 CLK 中断(以防止消息泛洪到我记得的某些临界情况)
    设置 PBTL 模式(对于低音扬声器放大器)。 这一点很重要、如果对于采用扬声器有线 PBTL 模式的放大器未激活、可能会导致 OC 和 OT 事件)
    设置 GPIO 配置(用于故障中断)
    将放大器置于睡眠模式
    禁用时钟
     
    在回放会话中
    tas58xx_startup()
    tas58xx_preped()
    我们只需取消放大器的静音、将其设置为播放模式并发送数据。
     
    完成后
    tas58xx_shutdown ()
    静音、然后返回到睡眠状态。
    谢谢
    Mani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    我认为需要修改启动顺序。 请参阅 TAS5805M 数据表7.4.6.3混合调制在初始化/切换序列中有特定的建议、需要遵循这些建议以防止可能的故障。

    这 已在之前的支持案例中转发给贵公司不同团队的成员。 如果此序列修改仍有问题、您能否联系分配给您帐户的现场工程师、我们可以通过电子邮件更详细地跟进此支持案例?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    让我与团队核实一下、并告诉您是否执行了正确的序列。

    谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    谢谢、我们将等待您的回复。

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我确实收到了团队的确认、即在设计中实施了 TI 推荐的序列。   

    这些故障似乎是由于返工或模型化而发生的。 返工的放大器没有正确的组件放置和散热路径。 现在、我们已将芯片安装在正确设计的电路板中、所有故障均已排除。 30分钟试玩成功。

    我对放大器输出端的 LC 组合有疑问(请参阅我最初发布的电路原理图)。 现在、我们使用4.7uH+1uF、我们看到 OUTA 上的启动电流几乎为3.92A。 OCP 限值为5A、因此我们有1A 的裕度。 但 TI 建议 的值高于15uH 和0.68uF。 你有任何疑虑吗?

    谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否对输出端的 LC 组合有任何更新?

    谢谢

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    希望此主题信息能为您提供帮助。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822127/tas5805m-how-to-calculate-the-peak-current-of-filter-inductance-at-the-output-end-of-digital-power-amplifier/3058850?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A351571#3058850

    迪伦