This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:在较高电压(>3Vrms)下、信号将经历振幅回绕

Guru**** 2917140 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007075/rc4580-at-higher-voltage-3vrms-the-signal-experiences-amplitude-wrapping

器件型号:RC4580

大家好、

我们的客户正在使用 RC4580、并注意到在更高的电压(>3Vrms)下、信号会经历振幅回绕。 请参阅 下面的原理图测试波形。 发生这种情况的原因以及如何消除换行。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    您能分辨 Vreg 和 Vref 的电压吗?  
    我想您正面临 I/O 限制、但需要确认这两个电压。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流 Vreg 为10VDC、Vref 为5VDC。  预期的输入信号是来自麦克风电路的5Vpk-pk (1.77Vrms)信号、因此当客户使用3Vrms 信号时、我感到惊讶。  我建议调节 Vreg 和 Vref 以接受更高的电压。  客户已保证最大输入信号为2Vrms。  新的 Vreg 将为12VDC 和 Vref 6VDC。  您对 RC4580ID 芯片及其在该电路中的功能有何看法?

     

    快速提问、您是否会添加或更改不平衡到平衡电路的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    使第一级反相、以便输入共模电压保持居中。  

    "回绕"是相位反转、因为输入电压太接近电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    附加电路具有第一级反相。  一个问题是负输出引脚上频率边沿(20Hz 和20kHz)的频移。  随附的图形为20kHz (蓝色=输入、红色=负输出、绿色=正输出)。  查看电路变化和结果、并进行评论。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面更正的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    检查正向增益和相位。 设置通带的低通和高通滤波器将在衰减低和高抑制带时产生相移。   

    C6的用途是什么? 如果需要保留 C6、请先尝试更换黑色铅笔线。 第二、考虑红色铅笔的变化。 这可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    电容器 C6用于清理稳压器的5V 电源。  在最终电路中、不需要该电容器。  在连接的电路 C6中、反馈电阻器直接连接到输出引脚、反馈电容器值已更改为2.2pf。  总的来说、具有变化的反相电路在边沿上提供了改进的性能。  请查看并发表评论。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    昨天我提到了错误的电容器、我的意思是 C9的用途是什么?  

    C6正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    老实说、它似乎已经从旧电路中迁移过来。  我在仿真中消除了它、没有任何问题。  您对我之前所做的更改有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我对下面的原理图进行了最终更改。  最大的改进是 C5和 C7的值变为2.2pf。  删除 C9项会产生额外的积极影响。  请查看并评论。

    20kHz

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    最好交换输出标签[CH1+、CH1-]。  

    C5由于2.2pf 请求5.3MHz 的带宽、62pF 会将带宽降低至250kHz 、20kHz 时仍然不应出现明显的相位损耗。 优点是噪声更低。  

    否则、它看起来不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我感谢你的所有帮助。

    此致、

    Jeff