This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:测试音频放大器输出信号的 THDN

Guru**** 2825465 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008145/tlv320adc3140-test-the-thdn-of-the-output-signal-of-the-audio-amplifier

器件型号:TLV320ADC3140

尊敬的 TI 团队:

我们现在设计一种测量方案(如下所示)、  使用 TLV320ADC3140测量音频放大器输出信号的 THDN。 请帮助您提出建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    我认为您的计划没有任何问题。 我假设您要测量的 THDN 将高于 ADC3140的 THDN。 不过、只要确保尊重输入范围、集成 PGA 就能为您提供很大的灵活性。 如果您有任何疑问或问题、请告知我们。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Zak、

    感谢您的帮助、我们正在寻找合适的 PGA、您有没有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    TLV320ADC3140实际上具有一个集成 PGA、除了可应用高达27dB 数字增益的数字音量控制之外、该 PGA 还可应用高达42dB 的模拟增益。 为了充分利用此范围、我建议交流耦合输入。 我还要注意的是、集成 PGA 只能升压、不能切断、因此如果这是您需要的功能、那么最好事先衰减信号或使用外部 PGA。

    我个人不熟悉 PGA 产品系列、因此您可能希望发布另一个有关 PGA 建议的问题、以便合适的人员看到。

    最棒的

    Zak