请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3140 尊敬的 TI 团队:
我们现在设计一种测量方案(如下所示)、 使用 TLV320ADC3140测量音频放大器输出信号的 THDN。 请帮助您提出建议。 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们现在设计一种测量方案(如下所示)、 使用 TLV320ADC3140测量音频放大器输出信号的 THDN。 请帮助您提出建议。 谢谢!

您好 Xing、
TLV320ADC3140实际上具有一个集成 PGA、除了可应用高达27dB 数字增益的数字音量控制之外、该 PGA 还可应用高达42dB 的模拟增益。 为了充分利用此范围、我建议交流耦合输入。 我还要注意的是、集成 PGA 只能升压、不能切断、因此如果这是您需要的功能、那么最好事先衰减信号或使用外部 PGA。
我个人不熟悉 PGA 产品系列、因此您可能希望发布另一个有关 PGA 建议的问题、以便合适的人员看到。
最棒的
Zak