This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:打开/关闭音频放大器 TPA3106D1时发出噼啪噪声

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3106D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008106/tpa3106d1-pop-noise-when-switch-on-off-audio-amplifier-tpa3106d1

器件型号:TPA3106D1

您好!
我已经使用 TPA3106D1实现了适用于医疗应用的音频放大器级。
输入信号带宽为5Hz 至50Hz。
所有操作都正常、但当我打开/关闭(甚至静音/取消静音)产品时、输出扬声器会发出令人讨厌的咔嗒声。
您能给我一个有效的建议来消除这种不良影响吗?
我已附上电气原理图的相关页面。

此致、
Gabriele Filosofi

e2e.ti.com/.../click_5F00_noise_5F00_on_5F00_tpa3106d1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filosofi、

    避免噼啪噪声的一些建议如下:

    INP 和 INN 的设计应该是平衡的。 在开/关期间、将会出现偏置电压设置/释放、 如果 INN 和 INP 未平衡、则在相同的充电电流进入 C33和 C39时、电压上升速度会发生变化、这意味着 VINP-VINN 会产生差动电压、从而产生杂音。  解决方法是:(a)添加 一个具有 C39的电阻器串行、该值应类似于 U3A 输出阻抗。 (b)从布局中、INN 和 INP 的两条布线应为差分布线、并将 C39的 GND 连接到靠近 U3A GND 的位置。

    2.确保伪波应为: Amp Play -> DAC ramp up。   DAC 斜降-> AMP 关断/静音。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、
    感谢您的细心回答。
    幸运的是、我已经解决了固件中的问题。 诀窍是在我打开/关闭放大器时平稳地上升/下降信号。
    当电路板进行修订时、将引入串联电阻器。

    此致、
    Gabriele