Other Parts Discussed in Thread: TPA3106D1
您好!
我已经使用 TPA3106D1实现了适用于医疗应用的音频放大器级。
输入信号带宽为5Hz 至50Hz。
所有操作都正常、但当我打开/关闭(甚至静音/取消静音)产品时、输出扬声器会发出令人讨厌的咔嗒声。
您能给我一个有效的建议来消除这种不良影响吗?
我已附上电气原理图的相关页面。
此致、
Gabriele Filosofi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Filosofi、
避免噼啪噪声的一些建议如下:
INP 和 INN 的设计应该是平衡的。 在开/关期间、将会出现偏置电压设置/释放、 如果 INN 和 INP 未平衡、则在相同的充电电流进入 C33和 C39时、电压上升速度会发生变化、这意味着 VINP-VINN 会产生差动电压、从而产生杂音。 解决方法是:(a)添加 一个具有 C39的电阻器串行、该值应类似于 U3A 输出阻抗。 (b)从布局中、INN 和 INP 的两条布线应为差分布线、并将 C39的 GND 连接到靠近 U3A GND 的位置。
2.确保伪波应为: Amp Play -> DAC ramp up。 DAC 斜降-> AMP 关断/静音。
迪伦