This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:串扰规范

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006796/tpa3128d2-crosstalk-spec

器件型号:TPA3128D2

各位专家、您好!

我的客户正在测试 TPA3128D2EVM、并有如下问题。 请您回答吗?
[问题]
客户测量的串扰为-83dB、比数据表规格(-100dB)差得多。 客户将输入电压更改为1Vrms、然后它实现了几乎-100dB 的性能。 数据表指定了串扰条件 Vo=1Vrms。 条件是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明石康

    数据表串扰是 在1Vrms 条件下指定的、这是正确的条件。 您可以在下面确认:

    1.他们是否使用音频精度并使用串扰方法进行测量?  如果不是、方法是什么?   只需确保本底噪声不会累积到计算中。  如果不是、则 在计算受影响通道/输出电平的电平时、电平将大于预期值。

    2.输出扬声器电缆之间是否存在耦合?   由于电平较高、长电缆耦合也会降低串扰。  分离电缆将有所帮助。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、

    1Vrms 是输出电压电平还是输入电压电平、您提到哪一个?

    客户正在使用 KeySight 8903B 测量串扰。 我认为它可以测量串扰。
    [测量方法]
    1.将输入信号电平(RCH)调整为输出电压为1Vrms。
    2. 将输入信号电平(LCH)调整为输出电压为1Vrms。
    3. RCH 输出电平设置为0dB,然后 RCH 输入被禁用(关闭)。 测量期间启用 LCH 输入。
    4.测量 RCH 输出电平。 LCH 输出电平- RCH 输出电平=串扰电平。

    我想知道具有音频精度的噪声滤波器设置。 在串扰测量时、您使用了什么噪声滤波器?

    此致、
    福吉瓦拉


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    1Vrms 是输出电平。

    我们建议客户使用 AP 仪器来测量串扰性能、并确保噪声水平与数据表规格(65uV、数据表中的表6.6)相关。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    噪声级别为67uVrms。 我对串扰测量的理解是:
    1.测量每个通道的输出噪声级别。
    2.将输入信号电平(RCH)调整为输出电压为1Vrms。
    3. 将输入信号电平(LCH)调整为输出电压为1Vrms。
    4. RCH 输出电平设置为0dB,然后 RCH 输入被禁用(关闭)。 测量期间启用 LCH 输入。
    5.测量 RCH 输出电平。 LCH 输出电平- RCH 输出电平-输出噪声电平(65uVrms)=串扰电平。

    我的理解是否正确?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujiwara San:

    对于项目#5、由于 RCH 没有音频输入、因此 RCH 输出几乎是输出噪声。 因此您可以检查20log (RCH/LCH)。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    如果将 LCH 的输出电压设置为1Vrms、则-100dB 为10uVrms。 输出噪声级别为65uVrms (典型值)、因此20LOG (RCH/LCH)为-83.7dB。 客户测量结果是否合理?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujiwara San:

    很抱歉、数据表数据基于1W 输出功率、而不是1Vrms 输出。  

    对于串扰计算、噪声值应为1KHz、而不是 A 加权噪声。

    因此、我们建议他们可以使用 AP 仪器正确计算性能。

    谢谢!

    此致

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    您是否会在修改数据表时告知计划?

    BTW、AP 将 在测量串扰时自动计算@1KHz 的噪声、对吧? 如果可能、您会告诉我们噪声密度吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujiwara San:

    我认为现在无需修改数据表。 请告诉客户数据表数据基于1W 输出。

    AP 仪器具有串扰测试项目、选择串扰测试项目、AP 仪器将自动测试串扰。

     和数据表数据基于 EVM 板。

    此致、

    Derek