请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5806MD 我们有 SCLK、LRCLK 和 SDIN 从主机连接到 TAS5806。
我们将 SCLK、LRCLK 和 SDOUT 连接到 AEC 麦克风阵列芯片。 (XMOS XVF3510)。
由于 SCLK 和 LRCLK 不会通过 TAS5806进行传递、因此我们假设 SDOUT 与它们同步、以便上述实现正确。
如果是这样、32位立体声音频流的 SDOUT 将被恰好64个 SCLK 的整数倍延迟、对吧?
可以确认吗?