请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5424C-Q1 大家好、
我注意到 OTWx_Set/Clear 范围是重叠的。
例如、如果我们已经基于 122oC 触发了 TOTW1_SET。
那么,当温度下降到96oC 时,它可能进入 TOTW1_CLEAR ,我对吗?
由于 TOTW1_CLEAR 的温度范围为96oC ~ 128oC、并且与 TOTW1_SET 的典型值122oC 重叠、因此当温度达到125oC (112oC ~ 128oC)时、它也可能进入 TOTW1_CLEAR?
请您与我们分享如何判断覆盖范围?
期待您的回复。
谢谢你。