请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 您好、Sirs、
如标题所示、低值带内的组延迟为4ms、具有以下基本模式 CFG。 我的测量结果是否符合 TAS5805M 的规格?
我在另一个线程中看到11*FS 的数据是典型值吗? 此处、我们需要 I2S 输入到 D 类输出之间群延迟的最大和最小规格的官方数据。 
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年5月12日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.