This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:需要 TAS5805M#39;s I2S 输入到扬声器输出之间的组延迟规格

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000588/tas5805m-need-specification-of-tas5805m-s-group-delay-between-i2s-input-to-speaker-output

器件型号:TAS5805M

您好、Sirs、

如标题所示、低值带内的组延迟为4ms、具有以下基本模式 CFG。 我的测量结果是否符合 TAS5805M 的规格?
我在另一个线程中看到11*FS 的数据是典型值吗? 此处、我们需要 I2S 输入到 D 类输出之间群延迟的最大和最小规格的官方数据。  






谢谢、此致、

陈耀恩
2021年5月12日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

         我将进行一些测试、然后为您提供一些反馈。

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

           让我们通过邮件离线讨论。

    Leon