Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1, PCM2912A
主题中讨论的其他器件: PCM2912A
大家好、团队、
我收到了客户关于 TPA2038D1大电流的问题。
它们是同时使用 PCM2912A + TPA2038D1的。 当扬声器音量设置为高电平时、大电流似乎会导致噼啪噪声。
涉及软件、但从电流和电压等 IC 的角度来看、您能否就这种现象的发生原因以及如何防止这种现象提供建议?
详细信息如下:
正在执行一个测试来回放500Hz 正弦波音频文件(wav)。
当媒体播放器音量为100且扬声器音量为95或更高时、系统仅在首次尝试时发出噼啪声。
电流测量表明、音频播放开始时没有大电流移动到93级、但以高于95的速率、将产生大电流。
原因可能是什么?
此外、测得的扬声器输出电压波形似乎在开关频率为294KHz。 这是正确的行为吗? (问题36)
此致、
梁太郎福井