This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:大电流导致的噼啪噪声

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1, PCM2912A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999344/tpa2038d1-pop-noise-caused-by-large-current-flow

器件型号:TPA2038D1
主题中讨论的其他器件: PCM2912A

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPA2038D1大电流的问题。

它们是同时使用 PCM2912A + TPA2038D1的。 当扬声器音量设置为高电平时、大电流似乎会导致噼啪噪声。

涉及软件、但从电流和电压等 IC 的角度来看、您能否就这种现象的发生原因以及如何防止这种现象提供建议?

详细信息如下:

正在执行一个测试来回放500Hz 正弦波音频文件(wav)。

当媒体播放器音量为100且扬声器音量为95或更高时、系统仅在首次尝试时发出噼啪声。

电流测量表明、音频播放开始时没有大电流移动到93级、但以高于95的速率、将产生大电流。

原因可能是什么?

此外、测得的扬声器输出电压波形似乎在开关频率为294KHz。 这是正确的行为吗? (问题36)

此致、

梁太郎福井

e2e.ti.com/.../TPA2038D1_2B00_PCM2912PopSoundInquiry.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    有人是否有任何更新? 很抱歉耽误你的时间、但我希望你能很快给我们一些答复。

    我还收到了有关客户整个系统的更多文档。

    如果您需要的信息比我在上一封邮件中附加的材料多、如果您直接联系了我的电子邮件地址、我可以与您分享。

    我期待你的答复。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    我正在通过电子邮件线程与您联系。 将回顾您从客户那里获得的反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San、

    感谢您的评论。

    我想通过电子邮件继续对话、现在我想关闭此主题。

    此致、  

    梁太郎福井