This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:典型差分(2N) PBTL 应用

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000266/tpa3251-typical-differential-2n-pbtl-application

器件型号:TPA3251

大家好、

在 PBTL 模式的设置(数据表图 27)中、输入 C 和输入 D 对地短路。 但您可以看到输出 C 和输出 D 仍然连接到扬声器。

您能否解释为什么在缺少输入信号(输入 C/D 接地短路)的情况下存在输出信号(输出 C/D)? 谢谢!

此致、

Sam Ting   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    PBTL 表示使用并联的2输出放大器、以增加输出电流。 正如您在方框图中看到的、4个输入可以在内部相互连接。 因此、当使用 PBTL 模式时、只有两个输入可以驱动四个输出。 INPUT_C 和 INPUT_D 应连接到 GND。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否指出输入信号流路径是从 INPU_A/B 到 OUTP_C/D 的哪个位置?

    此致、

    网件精灵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    流程为 INPUT_A >> OUTPUT_A+OUTPUT_C、 INPUT_B>>OUTPUT_B+OUTPUT_D

    我们在驱动器之前禁用了 C 和 D 的流动。 以便输出_C 和 D 可以由 A 和 B 驱动

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    正常信号流显示为下面的绿线。 (我对吗?) 目前、INPUT_CD 对地短路、因此栅极驱动器的输出端没有信号、OUTPUT_C/D 如何具有输出信号?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    我的图所示的信号流。 栅极驱动器_C 可由 Path_A 驱动、与栅极驱动器_D 驱动相同 控制电路与正常应用不同、因此方框图未显示栅极驱动器之间的流程。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我明白了、非常感谢~

    此致、

    网件精灵