Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896856/tlv320aic3254-pcn
器件型号:TLV320AIC3254您好!
在哪里可以找到该 IC 的 PCN?
在 TI 主页上找不到任何内容。
谢谢
Richard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896856/tlv320aic3254-pcn
器件型号:TLV320AIC3254您好!
在哪里可以找到该 IC 的 PCN?
在 TI 主页上找不到任何内容。
谢谢
Richard
您好、Collin、
我们没有收到任何 PCN、因为我们不是经销商或承配人。
此外、我们的贴标人没有向我们转发 PCN。
我仅在检查5个测试样本时发现以下问题。
我们基于编解码器 TLV320AIC3254 (TI 7CJ P2F5 G4)开发了该应用。
但是、这些样片安装了 TLV320AIC3254 (TI 991 CF7P G4)。
对于示例板、ADC/DAC 信号路径不再正常工作。
PLL 设置看起来不再正确。
换用 TLV320AIC3254 (TI 7CJ P2F5 G4)类型的编解码器、一切都运行良好。
在附录中、您将找到一个带有初始化的文本文件。
此致
Richard
e2e.ti.com/.../INIT_5F00_Inputs-_FC00_ber-loopback-auf-DAC_5F00_BIQad_5F00_Eingestellt.txt
尊敬的 Aron:
我认为我发现了错误。
我有两个 EVM 板。
我已为其中一个配备了编解码器数据码(TI 991 CF7P G4)。
该软件在该板上也无法正常工作。
在具有编解码器日期代码(TI 7CJ P2F5 G4)的 EVM 板上、软件工作正常。
偶然、我发现这是由于内部 LDO 的 AVDD/DVDD 设置所致。
编解码器(TI 991 CF7P G4)仅在我将电压设置为1.77V 时工作。
编解码器(TI 7CJ P2F5 G4)也适用于1.72V。
此致
Richard
您好 Richard、
这很有意思。 在我们作出任何结论之前、我想了解有关您如何使用 CLK 的更多信息。 在示例脚本中、您将 BCLK 和 WCLK 设置为输出、然后再将它们设置回输入。 您还需要先给 BCLK 分频器上电、然后再将其断电。 其目的是什么? 只提供 MCLK 是可以的。 编解码器可以在主控模式下运行并生成 BCLK 和 WCLK。
宽30 00
宽30 1B 0C
宽30 1E 81
W 30 1E 01
宽30 1B 00
使用 EVM CLK 配置并将代码的这一部分取出、我能够在 LOL 上看到输出。 我还将 LDO AVDD 和 DVDD 更改为1.77V、并看到了相同的结果。 我只想澄清一下我在上面提到的内容。
此致、
Aaron
Aaron、您好!
尝试进一步缩小错误范围。
我将受影响的 TLV (TI 991 CF7P G4)重新配置为 EVM 板上的外部 DVDD 和 AVDD (我想确定它是否由内部 LDO 造成)。
LOL 和 ROL 的输出在短时间(5分钟)内正常。 在运行一段时间后、我注意到只有 LOL 和 LOR 上会出现噪音。
我怀疑是因为温度。
我用冷喷剂冷却了编解码器、输出信号恢复。
我能够在我们提供的所有19个测试样本中重复此行为。
此致
Richard
尊敬的 Aron:
您是否已经为我提供了新信息?
我已经检查了所使用角色的其他编解码器。
不幸的是、行为也是如此。 此外、我注意到 EVM 软件的应用程序运行良好、例如"播放"、"录制"。
不过、这里的区别在于连接了 WCLK 和 BCLK。 我想这是因为命令块。
宽30 00
宽30 1B 0C
宽30 1E 81
W 30 1E 01
宽30 1B 00
配置 MCLK "外部"和 BCLK、WCLK "内部"是否可以用不同的方式解出?
谢谢
Richard
您好、Collin、
此代码适用于所有编解码器
#初始 DAC (44100kHz) MCLK = 12MHz
宽30 00
W 30 04 03 91 07 #PLL_CLKIN = MCLK、CODEC _CLKIN = PLL_CLK、PLL 开/P=1、R=1、J=7
W 30 07 02 30 #D=0560
W 30 0B 85 83 #NDAC = 5、分压器加电/MDAC = 3、分压器加电
W 30 0D 00 80 #DOSR = 128
W 30 12 85 83 #NADC = 5/mAdc = 3
W 30 14 80 #AOSR = 128
此代码仅适用于(TI 7CJ P2F5 G4)(使用"PLL-Calculator"工具计算)
#初始 DAC (44100kHz) MCLK = 12MHz
宽30 00
W 30 04 03 91 07 #PLL_CLKIN = MCLK、CODEC _CLKIN = PLL_CLK、PLL 开/P=1、R=1、J=7
W 30 07 26 F0 #D=9968
W 30 0B 81 91 #NDAC = 1、分压器加电/MDAC = 17、分压器加电
W 30 0D 00 80 #DOSR = 128
W 30 12 81 91 #NADC = 1/mAdc = 17
W 30 14 80 #AOSR = 128