This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PCN

Guru**** 2762955 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896856/tlv320aic3254-pcn

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

在哪里可以找到该 IC 的 PCN?

在 TI 主页上找不到任何内容。

谢谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果您是设备上的活跃客户、在材料可能发生变化的时候、您应该已经收到一份。  您是否收到 PCN 通知?  如果是、请将我添加为"朋友"、我们可以进一步讨论、以确定您购买的材料可能发生了哪些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我们没有收到任何 PCN、因为我们不是经销商或承配人。

    此外、我们的贴标人没有向我们转发 PCN。

    我仅在检查5个测试样本时发现以下问题。

    我们基于编解码器 TLV320AIC3254 (TI 7CJ P2F5 G4)开发了该应用。

    但是、这些样片安装了 TLV320AIC3254 (TI 991 CF7P G4)。

    对于示例板、ADC/DAC 信号路径不再正常工作。

    PLL 设置看起来不再正确。

    换用 TLV320AIC3254 (TI 7CJ P2F5 G4)类型的编解码器、一切都运行良好。

    在附录中、您将找到一个带有初始化的文本文件。

    此致

    Richard

    e2e.ti.com/.../INIT_5F00_Inputs-_FC00_ber-loopback-auf-DAC_5F00_BIQad_5F00_Eingestellt.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    给我们一两天时间来了解生产信息并查看您的寄存器设置、但我很确定、没有 PCN 会像您描述的那样影响基本器件运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    您是否已经为我提供了信息?

    我想补充一点、我们在没有 BCLK 和 WCLK 线路的情况下运行编解码器。

    在之前的线程中、我们被称为一个变通办法、允许 ADC/DAC 在没有 BCLK 和 WCLK 的情况下运行。

    编解码器 TLV320AIC3254 (TI 991 CF7P G4)在这里是否有问题?

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们回顾了两种不同的材料、并在某种程度上与预期的一样、它们看起来非常相似、但没有什么特别突出的、为什么配置可以在一个上工作而不是在另一个上工作。

    让我们继续深入探究寄存器设置、并在 EVM 上尝试一下、看看可能会发生什么情况。  还需要查看仅 MCLK 的操作。 现在这里的情况有点忙、所以请给我们比平常长一点时间、与您一起回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我只想重复 Collin 刚才提到的内容、感谢您的耐心。 请给我一两天时间来运行您在 EVM 上提供的配置、我会再回来的。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    我认为我发现了错误。

    我有两个 EVM 板。

    我已为其中一个配备了编解码器数据码(TI 991 CF7P G4)。

    该软件在该板上也无法正常工作。

    在具有编解码器日期代码(TI 7CJ P2F5 G4)的 EVM 板上、软件工作正常。

    偶然、我发现这是由于内部 LDO 的 AVDD/DVDD 设置所致。

    编解码器(TI 991 CF7P G4)仅在我将电压设置为1.77V 时工作。

    编解码器(TI 7CJ P2F5 G4)也适用于1.72V。

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这很有意思。 在我们作出任何结论之前、我想了解有关您如何使用 CLK 的更多信息。 在示例脚本中、您将 BCLK 和 WCLK 设置为输出、然后再将它们设置回输入。 您还需要先给 BCLK 分频器上电、然后再将其断电。 其目的是什么? 只提供 MCLK 是可以的。 编解码器可以在主控模式下运行并生成 BCLK 和 WCLK。

    宽30 00
    宽30 1B 0C
    宽30 1E 81
    W 30 1E 01
    宽30 1B 00

    使用 EVM CLK 配置并将代码的这一部分取出、我能够在 LOL 上看到输出。 我还将 LDO AVDD 和 DVDD 更改为1.77V、并看到了相同的结果。 我只想澄清一下我在上面提到的内容。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    在前面的一篇文章中,我被建议采用这种解决方案。

    请参阅论坛中的:(TLV320AIC3254:用于 miniDSP 的字时钟/位时钟)。

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    尝试进一步缩小错误范围。

    我将受影响的 TLV (TI 991 CF7P G4)重新配置为 EVM 板上的外部 DVDD 和 AVDD (我想确定它是否由内部 LDO 造成)。

    LOL 和 ROL 的输出在短时间(5分钟)内正常。 在运行一段时间后、我注意到只有 LOL 和 LOR 上会出现噪音。

    我怀疑是因为温度。

    我用冷喷剂冷却了编解码器、输出信号恢复。

    我能够在我们提供的所有19个测试样本中重复此行为。

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    您是否已经为我提供了新信息?

    我已经检查了所使用角色的其他编解码器。

    不幸的是、行为也是如此。 此外、我注意到 EVM 软件的应用程序运行良好、例如"播放"、"录制"。

    不过、这里的区别在于连接了 WCLK 和 BCLK。 我想这是因为命令块。     

    宽30 00

    宽30 1B 0C

    宽30 1E 81
    W 30 1E 01
    宽30 1B 00

    配置 MCLK "外部"和 BCLK、WCLK "内部"是否可以用不同的方式解出?

    谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我找到了错误。

    这是因为 CLK 设置。

    我最初使用的是"PLL 计算器"的 CLK 设置、它与旧的编解码器配合使用。

    但是、这些编解码器不能与新编解码器正常配合使用。

    我使用了这里数据表中表格中的设置。

    它们在所有编解码器上都能完美工作。

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试工作做得很好!  我们第一次也错过了配置。  您能否与社区共享 PLL 的更新寄存器配置、以供其他可能会看到类似情况的人使用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    此代码适用于所有编解码器

    #初始 DAC (44100kHz) MCLK = 12MHz

    宽30 00

    W 30 04 03 91 07   #PLL_CLKIN = MCLK、CODEC _CLKIN = PLL_CLK、PLL 开/P=1、R=1、J=7

    W 30 07 02 30      #D=0560

    W 30 0B 85 83       #NDAC = 5、分压器加电/MDAC = 3、分压器加电

    W 30 0D 00 80       #DOSR = 128

    W 30 12 85 83       #NADC = 5/mAdc = 3

    W 30 14 80     #AOSR = 128

    此代码仅适用于(TI 7CJ P2F5 G4)(使用"PLL-Calculator"工具计算)

    #初始 DAC (44100kHz) MCLK = 12MHz

    宽30 00

    W 30 04 03 91 07   #PLL_CLKIN = MCLK、CODEC _CLKIN = PLL_CLK、PLL 开/P=1、R=1、J=7

    W 30 07 26 F0      #D=9968

    W 30 0B 81 91       #NDAC = 1、分压器加电/MDAC = 17、分压器加电

    W 30 0D 00 80       #DOSR = 128

    W 30 12 81 91       #NADC = 1/mAdc = 17

    W 30 14 80     #AOSR = 128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。