This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:使用 TPA3116D2的放大器自噪声/噪声

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876370/tpa3116d2-amp-self-noise-hiss-using-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

你(们)好。

使用3116D2时、我们将获得无法接受的放大器自噪声级别。  这是我在中国的工厂,他们似乎无法做到这一点。 我们还在使用另一家公司的 DSP (1701)、不知道这是否对它有所贡献。

我读过另一个线程、他们"使用几个信号变压器将单端输入转换为差分输入。 立即停止静音:)。"。 这听起来很有希望、所以我们会尝试一下、但我只是想向您展示我们的原理图、看看您是否可以发现任何明显的东西。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我注意到电路板和 TPA3116D2 EVM 之间有三个主要差异:  

    1. EVM 采用 RCA 连接器,您在单端应用中采用哪种类型的连接器?  

    C23、C27、C38和 C39都有2.2uF 电容、而不是1uF 电容。  

    3.从 EVM 上可以看出,如何从外部控制静音和故障,因为它们相互关联。  

    其他一些问题包括:  

    1.您使用的负载是什么? TPA3116D2支持3.2至8欧姆的负载阻抗。  

    原理图显示 TPA3118、但问题是参考 TPA3116D2、请确认 TPA3116D2。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    非常感谢您的快速回复。  要回答您的问题:

    我们使用的连接器是 RCA 以及 TRS 和 XLR。

    2和3.. 当他们从人民币回来时、我会向我的工厂询问这些信息。

    4、两个驱动器都是4欧姆负载。

    它是 TPA3116D2。  他们从未更新过早期修订版中的原理图。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我还注意到负输入(引脚5和引脚11)被路由回部件的接地。  

    您能否将这两个引脚连接到电路板的源极接地端、并查看是否会出现嘶嘶声?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    由于不活动、我们将关闭此主题。 请随时为您的问题打开主题!  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州