你(们)好。
使用3116D2时、我们将获得无法接受的放大器自噪声级别。 这是我在中国的工厂,他们似乎无法做到这一点。 我们还在使用另一家公司的 DSP (1701)、不知道这是否对它有所贡献。
我读过另一个线程、他们"使用几个信号变压器将单端输入转换为差分输入。 立即停止静音:)。"。 这听起来很有希望、所以我们会尝试一下、但我只是想向您展示我们的原理图、看看您是否可以发现任何明显的东西。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
使用3116D2时、我们将获得无法接受的放大器自噪声级别。 这是我在中国的工厂,他们似乎无法做到这一点。 我们还在使用另一家公司的 DSP (1701)、不知道这是否对它有所贡献。
我读过另一个线程、他们"使用几个信号变压器将单端输入转换为差分输入。 立即停止静音:)。"。 这听起来很有希望、所以我们会尝试一下、但我只是想向您展示我们的原理图、看看您是否可以发现任何明显的东西。 谢谢!
尊敬的 Kevin:
我注意到电路板和 TPA3116D2 EVM 之间有三个主要差异:
1. EVM 采用 RCA 连接器,您在单端应用中采用哪种类型的连接器?
C23、C27、C38和 C39都有2.2uF 电容、而不是1uF 电容。
3.从 EVM 上可以看出,如何从外部控制静音和故障,因为它们相互关联。
其他一些问题包括:
1.您使用的负载是什么? TPA3116D2支持3.2至8欧姆的负载阻抗。
原理图显示 TPA3118、但问题是参考 TPA3116D2、请确认 TPA3116D2。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州