This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:数据路径和内插滤波器

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878421/tlv320aic3100-data-path-and-interpolation-filter

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我对 TLV320AIC3100数据路径及其内插滤波器有一些疑问。

根据数据表、该器 件具有24位立体声回放和单声道录制功能、但 I2S 设置中的最大字长(P0/R27)仅为32位。 请澄清 、此处的字长是单个通道中的位或组合的位(L + R)。

2.如果我在编解码器上使用8ksps 音频并使用内插滤波器 A、那么最大可能的上采样值是多少? 由于滤波器 A 的通带为0.45fs、因此无法进行上采样。 例如、如果我将 DAC FS 设置为16ksps、则截止频率将约为8kHz (16 x 0.45kHz)、但我需要4kHz 来避免混叠。

图7-29 (DAC 插值滤波器 A 的频率响应)对我来说有点困惑。 它是否绘制了高达8 x FS 的频率响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niras、  

    每个通道的字长可以是16、20、24或32位。  因此、如果您想回放32位音频数据、 这是可能的、但需要至少64的 BCLK/WCLK 比率。  

    关于单声道记录、 只有一个 ADC、音频串行总线将为左右输出通道提供相同的数字输出。

    插值滤波器的截止频率始终小于0.5fs。  您能否澄清您的问题?  如果您需要8kHz 的数据、 为什么要将 DAC 设置为16kHz?  

    这些器件具有 Δ-Σ 型转换器、因此 ADC 的实际采样率为 AOSR*FS、通常约为2MHz-6MHz。  然后、这些数据经过硬件 CIC 滤波器、该滤波器有助于滤波和降低数据速率、在滤波器 A 中、CIC 为8x、因此将数据速率降至16x fs、因此滤波器响应将介于0和8xfs 之间。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1感谢澄清。 对于其他文档(例如、我使用的 uC)、L+ R 的总位数表示为字长

    2.我认为该器件除了提供 Σ-Δ ADC/DAC 的过采样之外、还提供了上采样。 因此、如果输入源(来自 I2S)为8kHz、我必须将 DAC_FS (图7-35)设置为8kHz、对吧?

    3、ADC 和 DAC 的分辨率(位数)是多少?

    谢谢

    Niras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nira、  

    1.明白。 我们通常将其视为 BCLK/FSYNC 比率、 因为它可能具有焊盘位、或者超过2个通道。  

    2.是的,这是正确的。  当 DAC 配置为8kHz 数据时、它需要8kHz 数据、依此类推。  

     ADC 和 DAC 都具有完整的32位累加器。 也就是说、 由于 SNR 为93dB、32位中的一个很好的部分将是噪声。  

    此致、

    -Steve Wilson