您好!
我对 TLV320AIC3100数据路径及其内插滤波器有一些疑问。
根据数据表、该器 件具有24位立体声回放和单声道录制功能、但 I2S 设置中的最大字长(P0/R27)仅为32位。 请澄清 、此处的字长是单个通道中的位或组合的位(L + R)。
2.如果我在编解码器上使用8ksps 音频并使用内插滤波器 A、那么最大可能的上采样值是多少? 由于滤波器 A 的通带为0.45fs、因此无法进行上采样。 例如、如果我将 DAC FS 设置为16ksps、则截止频率将约为8kHz (16 x 0.45kHz)、但我需要4kHz 来避免混叠。
图7-29 (DAC 插值滤波器 A 的频率响应)对我来说有点困惑。 它是否绘制了高达8 x FS 的频率响应?