This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140 GPIO 输入的问题以支持 I2S 数据输入

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882327/tlv320adc3140-question-for-tlv320adc3140-gpio-input-to-support-i2s-data-input

器件型号:TLV320ADC3140

各位专家:

我们的客户想知道我们的 TLV320ADC3140 GPIO 引脚是否可以支持 ES7243等 I2S 数据输入功能、您能帮助检查我们是否可以这样做吗?

ES7243 TDMIN 功能(客户使用作为 I2S 数据输入、然后将另外两个通道的模拟输入组合成 TDM 输出):

http://www.csjwell.com/home/3/3/anlr9q/resource/2017/08/14/5991c65bbf580.pdf

我们是否可以使用 TLV320ADC3140实现以下功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    如果 I2S 数据可以支持相同的 TDM 时钟、 则可以。  这将被视为菊花链

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。 客户之前应该有一些误解。 现在、我们确定了该设计如下所示-两个由分频器从扬声器输入的模拟信号和4个 DMIC。 我们知道、我们的器件可以支持它。 但我们看到 、在8 DMIC 应用的数据表参考方框图中、所有 DMIC SEL 引脚都连接到 VDD、对吗? 根据我们的理解、它应该是一个连接到 VDD、另一个连接到 GND。 请帮助检查。

    客户的应用程序如下修复:

    在我们的数据表中、连接到 VDD 的所有 DMIC SEL 引脚是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    ADCx140可支持以下 DMIC+模拟输入配置:

    0DMICS + 4个模拟输入

    2DMIC +3模拟输入

    4个 DMIC +2个模拟输入

    6DMIC + 1个模拟输入

    8DMIC +0模拟输入

    如果我理解正确、 您需要使用4个数字和2个模拟输入。  这一点得到了肯定的支持。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。 我们知道我们的器件可以支持2通道模拟输入和4个 DMIC、但我们想检查为什么在我们的数据表参考应用中所有 DMIC SEL 引脚都应该被拉高、如下所示-正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这里还有另一个问题:客户的4个 DMIC 构建为仅具有3个信号(PDMCLK、PDMDOT1、PDMDOT2)的模块、其中所有 DMIC CLK 共用一个 PDMCLK 信号。 那么、我们想与您一起检查-是否可以为 TLV320ADC3140仅使用1个 PDMCLK 引脚来驱动4个 DMIC?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    对于每对 PDMINs、数字麦克风上的 SEL 引脚肯定应该在高电平和低电平之间交替。 DMIC4还需要 PDMCLK。  

    关于 PDMCLK、我在这里看不到问题、但我将与我们的设计团队再次核实、以确认没有时序问题。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    对于所有 PDM 麦克风、使用单个 PDMCLK 是非常好的。 请注意、电路板布线及其使用的麦克风会增加 PDMCLK 上的负载电容、这会增加 PDM 时钟的上升/下降时间。  我想他们理解这一点 、如果他们不介意的话、那么这应该是可以的。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的确认。 BTW:您能不能为我们提供有关此类 DMIC 输入和双通道模拟差分输入的一些示例配置?

    我只能在数据表中看到所有模拟输入示例或所有 DMIC 输入示例。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们尝试根据客户在 EVM 上的用例配置器件、但它看起来不像我们预期的那样工作。 随附的是我们配置的 PPC3项目文件、您能不能帮助您了解一下这里的问题是什么?

    e2e.ti.com/.../4-DMICs_2B00_2-Diff-Analogue-Input_5F00_3_2D00_3_2D00_2020.ppc3

    我们将 DMIC 放置在 GPI1和 GPI2上、并将双通道模拟输入放置在 IN3和 IN4上。 配置完成后、我们将不会在 GPI2上看到 DMIC 数据(GPI1工作正常)、而且模拟输入 in3/IN4数据将位于插槽2/3而不是插槽4/5中。 这里的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    您真的非常接近正确、 主要问题是您将 GPI2DMIC 设置为 PDM 输入通道3和4、 但如果您使用模拟通道3/4、则无法这样做。  我已附加更新的 ppc3文件、在该文件中、我已将 GPI2分配给 PDM 通道5/6并为您重新排序插槽。 e2e.ti.com/.../4-DMICs_2B00_2-Diff-Analogue-Input_5F00_Updated.ppc3

    有关输出插槽的信息

    GPI1 PDM 多指标类集调查位于插槽0-1上

    GPI2PDM 多指标类集调查位于插槽2-3上

    模拟输入(ADC3/4)位于插槽4-5上

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。 我们尝试测试您更新的 ppc3文件、但看起来仍然有问题。 我们尝试断开所有 DMIC 与 EVM 的连接、但您仍会看到 ADC 的数据输出。 您能帮助验证这一点吗?

    此外、关于以下设置、您能否帮助提供更详细的说明? 我并不完全了解该引脚映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    关于您在没有任何数字麦克风的情况下在输出上的数据、 我不会期望数据看起来是这样的。  在没有 PDM 输入的情况下 、信号应基本上达到饱和。  应该有一些东西、 但您看到的东西看起来像很多信号。  您能在此处提供更多信息吗?

    关于 GPI2的设置、 器件中有8个数字通道、 通道1、2、3和4的输入可以是 ADC 或 PDM 输入。  因此、对于通道3、 您可以使用 ADC3或 PDM3、而对于通道4、输入可以是 ADC4或 PDM4

    我已修改数据表中的信号链方框图、以演示:

    由于您使用的是 ADC3和 ADC4、 您不能将在 GPI2上接收到的 PDM mics 分配给"PDM 输入 CH3/CH4 " 、而是将 PDM 输入路由到通道5和6。  然后、我在灵活的音频串行接口中将 PDM 麦克风分组在一起。  因此、CH5和 Ch6使用输出插槽2和3。  将它们放置在使用输出插槽0和1的 PDMChannels 1和2旁边。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    "关于您在没有任何数字麦克风的情况下在输出上的数据、 我不会期望数据看起来是这样的。  在没有 PDM 输入的情况下 、信号应基本上达到饱和。  应该有一些东西、 但您看到的东西看起来像很多信号。  您能在此处提供更多信息吗?"

    是的、我也对此感到困惑。 请参阅下面的设置-我只需将 DMIC 输入保持悬空并像下面那样运行 PPC3文件。 您还可以在我们的 EVM 上查看它吗? 应在我们的 EVM 上轻松进行验证。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是否有关于 DMIC 数据问题的反馈?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    我不会期望这种行为、我在结尾重复了这种行为、并等待设计团队的反馈。  奇怪的是、我在某些数字通道上看到噪声、而在其他通道上看到负饱和输出。  

    我将告诉您设计团队说些什么。  

    此致、

    -Steve Wilson