Other Parts Discussed in Thread: PCM3060
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877208/pcm3060-pcm3060-sck-symmetry
部件号:PCM3060大家好、我在主控模式下使用 PCM3060、其中 ADC 和 DAC 均采用通用时钟源计时、两者均设置为256fs 的系统时钟。
我的系统时钟是可变的、可以高达24.576MHz 以实现96kHz 的 fs、但时钟信号远不对称。 振荡器生成一个固定频率通常为20ns 的高脉冲、低周期是可变的并决定频率。 这种安排有效、我没有遇到任何明显的问题、但我在数据表中注意到、系统时钟的占空比额定值为40-60%。
请你解释,在我的申请情况下,这项安排是否可以,或在这方面是否有任何问题。 我希望尽快将设计投入生产、很明显、以后不需要重新设计时钟电路。
顺便提一下(或不)、我确实有来自 ADC 的低电平量化噪声、但由于原型布局不是最佳的、我希望这将通过更好的布局来减少。 但是、如果噪声是我的非对称时钟信号的结果、我将需要解决该问题、然后再继续。
我希望大家能对这个问题有所了解。