This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1692:LTSpice 中的 OPA1692模型

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1692, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876644/opa1692-opa1692-model-in-ltspice

器件型号:OPA1692
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

在 LTSpice 中运行 OPA1692仿真后、对于所有连接、错误日志显示"ignoring empty pin current:"

仿真看起来运行正常、但有时会崩溃

我可以在.LIB 文件中更改 LTSpice 的语法是否存在冲突以解决此问题?

忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN-)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VIN)
忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:3)
忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:4)
忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VIN)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:ger_amp:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VIN)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC-)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC-)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC-)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN-)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VIN)
忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:3)
忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:4)
忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VIN)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:ger_amp:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VC-)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VIN)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc+)
忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC-)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC-)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC+)
忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC-)

以下是 OPA1692 SPICE 模型中的子电路(从北向):

.SUBCKT VOS_LO漂 移_OPA1692 VOS+ VOS-
.Param DC = 2.2141E-04
param POL=1.
.param 漂移= 5.00E-07
E1 VOS+ VOS- Value={DC+POL*漂移*(TEMP-27)}
.end
*
.subckt CLAMP _AMP_HI_OPA1692 VC+ VC- VIN COM VO+ Vo-
.param G=10
GVo+ COM Vo+值={if (V (VIN、COM)>V (VC+、COM)、(V (VIN、COM)-V (VC+、COM))*G)、0)}
GVo- COM Vo-值={if (V (VIN、COM)<V(VC-,COM),((V(VC-,COM)-V(VIN,COM))*G),0)}
.ends CLIG_AMP_HI_OPA1692
*
.subckt OL_SENSE_OPA1692 1  2 3 4
GSW+ 1 2值={if ((V (3、1)>10e-3 | V (4、1)>10e-3)、1、0)}
.END OL_SENSE_OPA1692
*
.subckt FEMT_OPA1692 1 2.
.param FLWF=.1
.param GLFF=2.31893
.param RNVF=165171
.model DVNF D KF={PWR (FLWF、0.5)/1e11}= 1.0e-16
I1 0 7 10e-3
I2 0 8 10e-3
D1 7 0 DVNF
D2 8 0 DVNF
E1 3 6 7 8{GLFF}
R1 3 0 1e9
R2 3 0 1e9
R3 3 6 1e9
E2 6 4 5 0 10
R4 5 0{RNVF}
R5 5 0{RNVF}
R6 3 4 1e9
R7 4 0 1e9
G1 1 2 3 4 1e-6
结束 FEMT_OPA1692
*
.subckt VCCS_EXT_LIM_OPA1692 VIN+ VIN- IOUT- IOUT+ VP+ VP-
.param 增益= 1
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VIN+、VIN-)、V (VP-、VIN-)、V (VP+、VIN-))}
结束 VCCS_EXT_LIM_OPA1692
*
.subckt VCCS_LIM_3_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
.param 增益= 1
.param IPOS = 0.127
.param Ineg =-0.127
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、Ineg、IPOS)}
结束 VCCS_LIM_3_OPA1692
*
.subckt VCCS_LIM_4_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
.param 增益= 1
.param IPOS = 0.253
.param Ineg =-0.253
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、Ineg、IPOS)}
结束 VCCS_LIM_4_OPA1692
*
subckt VCCS_LIM_CLAWp_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
G1 IOUT+ IOUT-表{(V (VC+、VC-))}=
+(0、208.821e-6)
+(50、7.4e-4)
.ends VCCS_LIM_CLAWp_OPA1692
*
subckt VCCS_LIM_CLAWn_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
G1 IOUT+ IOUT-表{(V (VC+、VC-))}=
+(0、200e-6)
+(46,5.81e-4)
+(48、7.31e-4)
+(50、8.04e-4)
.ends VCCS_LIM_CLAWn_OPA1692
*
.subckt VCCS_LIM_IQ_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
.param 增益= 1e-3
G1 IOUT+ IOUT- Value={if (((V (VC+、VC-)<=0)、0、GAIN*V (VC+、VC-))}
结束 VCCS_LIM_IQ_OPA1692
*
.subckt VNSE_OPA1692 1 2.
.param FLW = 0.1
.param GLF=0.0135754
.param Rnv=22.3014
.model DVN D KF={PWR (FLW、0.5)/1E11}= 1.0E-16
I1 0 7 10E-3
I2 0 8 10E-3
D1 7 0 DVN
D2 8 0 DVN
E1 3 6 7 8{GLF}
R1 3 0 1E9
R2 3 0 1E9
R3 3 6 1E9
E2 6 4 5 0 10
R4 5 0{RNV}
R5 5 0{RNV}
R6 3 4 1E9
R7 4 0 1E9
E3 1 2 3 4 1
结束 VNSE_OPA1692
*
.subckt CLAMP _AMP_LO_OPA1692 VC+ VC- VIN COM VO+ Vo-
.param G=1
GVo+ COM Vo+值={if (V (VIN、COM)>V (VC+、COM)、(V (VIN、COM)-V (VC+、COM))*G)、0)}
GVo- COM Vo-值={if (V (VIN、COM)<V(VC-,COM),((V(VC-,COM)-V(VIN,COM))*G),0)}
.ends CLAMP LO_OPA1692
*
.subckt VCCS_LIM_GR_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
.param 增益= 1
.param IPOS = 35.029
.param Ineg =-35.029
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、Ineg、IPOS)}
结束 VCCS_LIM_GR_OPA1692
*
.subckt VCCS_LIM_1_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
.param 增益= 1e-4
.param IPOS =.5
.param Ineg =-.5
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、Ineg、IPOS)}
结束 VCCS_LIM_1_OPA1692
*
.subckt VCCS_LIM_2_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
.param 增益= 0.264842
.param IPOS = 17.515
.param Ineg =-17.515
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、Ineg、IPOS)}
结束 VCCS_LIM_2_OPA1692
*
.subckt VCCS_LIM_Zo_OPA1692 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
.param 增益= 1e3
.param IPOS = 1e4
.param Ineg =-1e4
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、Ineg、IPOS)}
.ends VCCS_LIM_Zo_OPA1692
*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们愿为您提供 LTSpice 仿真问题方面的帮助、TI 不能提供帮助 、否则可能会违反合法所有者 的软件许可协议。 我们尊重他们在如何控制自己的知识产权方面的权利、就像我们一样。

    我确实使用 TI 的 TINA-TI Spice 检查了您的 OPA1692电路、它已经很容易融合。 您可以在下面看到 TINA-TI 瞬态分析的结果。 然后、我检查了 OPA1692仿真模型日期、发现它使用了我们最新版本的精密放大器运算模型。 我们的做法是使用许多常用的仿真器测试新模型、以确保它们能够顺利运行并轻松收敛。 OPA1692模型就是这样。

    由于我们 TI 无法为 LTSpice 提供帮助、我建议您找到一个在线使用组、该组可轻松提供有关仿真工具使用的信息和交流。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA1692_5F00_buf_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们尊重他们在如何控制自己的知识产权方面的权利、就像我们一样。"

    了解一下、但如果能了解一下为什么"其他 SPICE 仿真器"不能识别"我们的精密放大器运算模型的最新版本"、则会有所帮助。 是语法、还是这些计算器在其他软件中不可用。  提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我复制了上面所示的 OPA1692原理图、并且未观察到任何错误。   

    问题:

    您是否复制了 C:\Users\Yed_PC\Documents\LTspiceXVII\lib\sub 文件夹中的 OPA1692.lib、您的.include 语句会指向文件路径?  

    我假设您在子电路中导入 OPA1692.lib 之后使用 opamp2符号来创建运算放大器符号。  

    如果仍有问题、请再次将 OPA1692.lib 复制到  C:\USERS\YAN\Documents\LTspiceXVII\lib\SUB 文件夹、然后重新运行仿真。 这是 PSpice 文件、以防文件因某些原因而损坏。  

    最棒的

    Raymond

    e2e.ti.com/.../OPA1692.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 opa1692.lib 文件与原理图.asc 位于同一文件夹中

    我在 C:\Users\Your _PC\Documents\LTspiceXVII\lib\sub 文件夹中的 OPA1692.lib 文件中再次尝试、但收到相同的错误。

    我已验证文件是否未损坏。

    Raymond、您是否在运行仿真后检查了错误日志?

    我得到:

    针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN-)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VIN)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:3)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:4)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VIN)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:ger_amp:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VIN)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC-)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC-)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC-)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VIN-)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCM_CLAMP:VP-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:iqn:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:clawn:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_amp:VIN)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:3)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:ol_sense _opa1692:4)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:爪形放大器:VIN)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:cl_src:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:claw_src:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:ger_amp:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VC-)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_amp:VIN)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc+)
    忽略空引脚电流:Ix (U1:gr_src:vc)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_1:VC-)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIMIT_2:VC-)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC+)
    忽略空引脚电流:IX (U1:VCCS_LIM_Zo_opa1692:VC-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否有我可以联系您的电子邮件? 我在运行仿真时没有问题。 我目前在家里。 仿真立即开始、并在执行运行 man 后的2秒内完成。  

    您在导入 OPA1692.lib 时必须执行不同的操作、但我无法这么认为。 您能否向我发送有关如何在工具中导入 OPA1692.lib 的详细说明? 也许我可以 发现你所做的与我所做的不同的事情。  

    由于 TI 的 E2E 论坛具有许可协议、因此我在 LTSpice 中的支持有限。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    BTW、我检查错误日志、它不包含任何错误。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于我无法直接帮助解决您的问题,请观看有关导入主题的 YouTube 视频。 我看到了几个类似的、这个是最短的。  

    https://www.youtube.com/watch?v=3__OlwbQFYI

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将关闭此查询。 如果您有任何其他问题、您可以直接联系我。  

    最棒的

    Raymond