This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:它是否针对并行操作进行了同步?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872520/tlv320adc6140-is-it-synchronized-for-parallel-operation

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、团队、

我的客户有以下问题。 请在这里帮助我。  

我对 ADC tlv320adc6140有疑问。 目前、模拟器件 ADC ADAU1978存在一个主要问题。 这也是一个4通道 I2S ADC。 问题是、当我们并行处理其中两个时、它们不是同步的。 似乎转换开始或抽取滤波器开始未与采样同步频率同步。

问题是,在使用其中两个时,tlv320adc6140是否是同步的。 根据“具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140器件”应用报告(SBAA383.pdf),我认为这是可能的。 您是否知道它们是否通过仅为 TLV320ADCx140提供 I2C 和 I2S 接口实现同步?

 

我还有一些其他问题、如下所示、

  • 我们是否有在这方面完成的测试报告?
  • 这是实现上述功能的最佳四通道音频 ADC、还是产品系列中有任何其他器件可以更好地工作?  

提前感谢您。

此致、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    我认为我们没有同步功能的测试报告、但已经过全面验证。 SBAA383讨论了共享 I2C 和 I2S 总线的详细信息。

    这是我们产品系列中的最新技术、无疑是实现此功能最简单的方法。 它是否最适合此应用取决于客户的具体要求。 当然还有其他器件可以支持8通道的并行运行、因此这取决于系统的其他特性或关键规格。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我是这个同步问题的客户:-)
     共享同一 TDM 接口的两个 TLV320ADC6140的同步似乎效果相当好。
    只要我们 在 寄存器0x02中的 SLEEP_ENz 的帮助下(通过 I2C 设置所有内容之后)关闭并再次打开 ADC、 ADC 就会同步 (我们无法设置所有内容并最终应用 FSYNC 和 BCLK、如数据表中所述)。

    现在我有另一个问题:
    我们使用的两个不同评估板具有 TLV320ADC6140 、它们具有相同的1kHz 正弦波和相同的1V 振幅(来自公共源)。 相位完美且同步、但两个 ADC 之间的振幅相差超过0.6dB。 增益匹配和振幅精度是否确实如此糟糕? 您能给我们一个值、说明不同 IC 在振幅精度方面的匹配程度?
    附加后、您可以看到应用了相同信号的两个不同 ADC 的读数。

    此致

    Christian Schmedt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们不会指定不同器件之间的增益误差、仅指定给定器件上的通道之间的增益误差、该误差通常在0.1dB 以内。 不过、我认为从不同 IC 中产生0.6dB 是不合理的。 该器件的满量程输入范围也是典型值、这也可能会有所不同。 该器件确实提供了增益校准功能、允许您在需要时调节各个通道。 我希望这对您有所帮助!  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我与我们的设计人员谈论了增益误差、只是想为您提供最新信息。 在较旧版本的器件中、当增益误差未进行精细修整时、您将在 EVM 或样片库中找到、并且您可以看到高达1dB 的增益误差。 但是、在您为量产构建接收的最新器件上、该增益误差实际上已修整为~0.1dB、因此通道之间以及 IC 之间的匹配效果会好得多。 未来的 EVM 构建和样片库存也将使用更新的器件。 我希望这能减轻您的顾虑!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您迄今提供的支持和对我们的更新。

    我也对这种巨大变化感到关切。 您是否对何时将 EVM 和样片 IC 更新到新版本有更新?

    我将使此主题脱机以回答其他一些问题。

    谢谢、

    尼德胡