This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在 BTL 模式下将复位引脚从高电平拉至低电平时出现的噪声

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889474/tpa3255-noise-seen-when-pull-reset-pin-from-high-to-low-at-btl-mode

器件型号:TPA3255

你(们)好  

 在 BTL 模式下、将复位引脚从高电平拉至低电平时、我们看到噪声很小。 是否有任何关于如何解决该问题的建议?  

波形捕获如下(复位引脚高电平至低电平)、Ch1和 Ch2为输出波形。 CH1 - Ch2显示为红色波形,请参阅有脉冲。  

在显示的复位引脚从低电平到高电平的波形下方、波形看起来正常  

原理图如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从波形来看、脉冲高达~2V。 即使扬声器的两个端子之间存在一些不平衡、也不应像这样高。 我将在我们的 EVM 上尝试此测试。

    您也可以在下面尝试一下吗?

    1.使用直流耦合探头。

    2.在输出端连接一个扬声器、然后查看复位期间是否存在杂音。 如果存在2V 脉冲、则应存在较大的噼啪噪声。

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们按照上面的建议进行了测试。 您是否会检查是否有任何解决方案? 谢谢!

    1.使用直流耦合探头。 (捕获的波形如下所示)

    原始图像是由两个直流耦合探头测量的、我们利用它们之间的差异来显示噼啪噪声波形。

    我们添加一个由差分探头测量的图像。 它可以直接测量 OUTA 和 OUTB 的 BTL 输出。

    RST 引脚变为低电平后、我们可以找到两个脉冲。 我们检查 OUTA 和 OUTB 的 PWM 波形、它看起来像是导致脉冲的非对称波形。

    这些测试结果是使用4欧姆扬声器获得的。

    2.在输出端连接一个扬声器、然后查看复位期间是否存在杂音。 如果存在2V 脉冲、则应存在较大的噼啪噪声。 (波形如下所示)

    我们使用了4欧姆负载(无电感),杂音看起来比4欧姆扬声器小。 但当我们使用4欧姆扬声器时、这仍然是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    我将在明天检查 EVM 并尽快与您联系。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用较大的 C_START 电容、如100nF 吗? 此外、测量的杂音噪声水平是否在不同的电路板上有所不同?  

    谢谢!

    此致、

    Sam