This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:从扬声器获得恒定的声音输出

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870912/tlv320aic3111-getting-a-constant-sound-output-from-the-speaker

器件型号:TLV320AIC3111

您好!

我目前正在 TLV320AIC3111上开发我们开发的定制板上的应用。 我们有一个模拟麦克风连接到 MIC1LP、我们将从 SPL 和 HPL、HPR 获取输出。  

一旦编解码器打开、就会有一个持续的声音、听起来像是"hhhhhhhhhhhhhh"。 即使我们用手指密封麦克风的开口、此声音也会持续。 增加器件增益后、声音会变得更加清晰。 但是、耳机输出上不存在此类声音。 我们尝试使用简单的低通 RC 滤波器来消除带外噪声、但最终使音频完全静音。 是否有人知道该问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    您能否提供一些有关噪声幅度的详细信息?  D 类的增益设置是什么?   

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法探测振幅。 它似乎没有在示波器上读取。 增益为24dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我们分享您的原理图、或者您是否仍在使用 EVM?  扬声器是否在测试期间连接到 SPL/SPR 输出、如果连接、您能否确认您使用的是哪种类型的扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用我们开发的原理图、参考数据表中的 EVM 原理图。 在测试过程中、扬声器连接到 SPL 输出。 我们使用的是 Soberton Inc.的8欧姆扬声器(https://www.soberton.com/sp-1609/)  

    今天、我尝试将接地和 MICL 输入短接以查看是否有差异、但背景中仍然有微弱的嘶嘶声、这意味着编解码器可能会生成此声音。  

    我今天尝试探测扬声器输出、似乎输出大约为10mV、频率~7500Hz。 我的编解码器使用 MCLK 8000Hz。 即使 REG[1][38]设置为0x7f、声音也会持续。 仅当 D 类放大器关闭时、声音才会停止。

    我还在 EVM 上测试了整个实验、并获得了类似的结果、在 D 类放大器上有一个可闻嘶嘶声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    微弱的嘶嘶声并不超出可能的范围、具体取决于您发送 D 类信号的本底噪声和您添加的增益量。  24dB 是一个相当大的增益量。  从 DAC 获得满量程输出至 D 类的满输出功率时、不需要24dB  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议在不增加微弱嘶嘶声的情况下增加增益的替代方案是什么?