您好!
我目前正在 TLV320AIC3111上开发我们开发的定制板上的应用。 我们有一个模拟麦克风连接到 MIC1LP、我们将从 SPL 和 HPL、HPR 获取输出。
一旦编解码器打开、就会有一个持续的声音、听起来像是"hhhhhhhhhhhhhh"。 即使我们用手指密封麦克风的开口、此声音也会持续。 增加器件增益后、声音会变得更加清晰。 但是、耳机输出上不存在此类声音。 我们尝试使用简单的低通 RC 滤波器来消除带外噪声、但最终使音频完全静音。 是否有人知道该问题的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在 TLV320AIC3111上开发我们开发的定制板上的应用。 我们有一个模拟麦克风连接到 MIC1LP、我们将从 SPL 和 HPL、HPR 获取输出。
一旦编解码器打开、就会有一个持续的声音、听起来像是"hhhhhhhhhhhhhh"。 即使我们用手指密封麦克风的开口、此声音也会持续。 增加器件增益后、声音会变得更加清晰。 但是、耳机输出上不存在此类声音。 我们尝试使用简单的低通 RC 滤波器来消除带外噪声、但最终使音频完全静音。 是否有人知道该问题的解决方案?
我们使用我们开发的原理图、参考数据表中的 EVM 原理图。 在测试过程中、扬声器连接到 SPL 输出。 我们使用的是 Soberton Inc.的8欧姆扬声器(https://www.soberton.com/sp-1609/)
今天、我尝试将接地和 MICL 输入短接以查看是否有差异、但背景中仍然有微弱的嘶嘶声、这意味着编解码器可能会生成此声音。
我今天尝试探测扬声器输出、似乎输出大约为10mV、频率~7500Hz。 我的编解码器使用 MCLK 8000Hz。 即使 REG[1][38]设置为0x7f、声音也会持续。 仅当 D 类放大器关闭时、声音才会停止。
我还在 EVM 上测试了整个实验、并获得了类似的结果、在 D 类放大器上有一个可闻嘶嘶声。