您好!
我正在测试 TLV320AIC3100上的蜂鸣器、输出频率似乎不正确。 我已听到 HPL 线路发出的蜂鸣声。 MCLK 配置为输入、频率为2.048MHz。 目标 DAC FS 为8kHz。 我可以播放8kHz PCM 数据、因此 DAC FS 应该是良好的。 如果您发现问题、您能否检查我的寄存器转储? 我已将正弦和余弦频率设置为200Hz、但探测输出信号似乎为80Hz。
我还注意到寄存器44位7已启动(在 HPL /单声道 D 类驱动器中检测到短路)、但未在寄存器46中启动。 这两个寄存器之间有什么区别?
e2e.ti.com/.../beep_2D00_generator_2D00_200hz_2D00_is_2D00_80hz.zip
// Eetu