This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:蜂鸣器问题放大器;检测到短路

Guru**** 2529670 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901389/tlv320aic3100-beep-generator-problem-short-circuit-detected

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我正在测试 TLV320AIC3100上的蜂鸣器、输出频率似乎不正确。 我已听到 HPL 线路发出的蜂鸣声。 MCLK 配置为输入、频率为2.048MHz。 目标 DAC FS 为8kHz。 我可以播放8kHz PCM 数据、因此 DAC FS 应该是良好的。 如果您发现问题、您能否检查我的寄存器转储? 我已将正弦和余弦频率设置为200Hz、但探测输出信号似乎为80Hz。

我还注意到寄存器44位7已启动(在 HPL /单声道 D 类驱动器中检测到短路)、但未在寄存器46中启动。 这两个寄存器之间有什么区别?

e2e.ti.com/.../beep_2D00_generator_2D00_200hz_2D00_is_2D00_80hz.zip

// Eetu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eetu 您好!  

    这里有几件事:

    1.生成蜂鸣系数时,请确保使用8000Hz 作为 FS。

    processing_block25的资源类(RC)为12。 确保 MDAC * DOSR/32 ≥ RC。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eetu 您好!  

    您是否能够解决哔声发生器的问题?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我 今天将测试 MDAC * DOSR/32≥RC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MDAC * DOSR/32 ≥ RC 似乎正常工作。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EETU、

    很高兴听到这个消息!

    此致、

    -Steve Wilson