This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 头文件故障排除

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883314/tas5805m-tas5805m-header-file-troubleshooting

器件型号:TAS5805M

您好!

我从 PPC3转储 CFG 文件并将其嵌入到 MCU (USB 桥接器)中。 硬件为 ALC4020 (USB 桥接器)+ TAS5805M。

我现在有一个非常奇怪的行为、如下所示:

1.当我将 PC VOL 设置为100%(0dB)时、TAS5805M 的输出与我的 EQ 和 DRC 配置一致。 我使用-12dB、-8dB、-6dB 和0dB 1KHz 正弦波进行了测试。

2.当我将 PC VOL 设置为72%(-4.9dB)时、TAS5805M 的输出与我的 EQ 和 DRC 配置不一致。 低频和高频会发生斩波(例如受 DRC 限制)。 我使用-12dB、-8dB、-6dB 和0dB 1KHz 正弦波进行了测试。

不过、当将 TI EVK 与 PPC3 (用于生成 CFG 文件)搭配使用时、所有 PC VOL 级别的输出频率响应都是正确的。

请查找 随附的 myPPC3.ppc3文件、myCFG.cfg 和 I2C_Monitor_CFG.cfg 文件。

我还在 I2C 监视器上捕获输出、并绘制 myBoard 与 TI EVM 上的频率响应图。

请告知:

1. myCFG 文件可能会有什么问题?  

请按如下所示找到频率响应图: