Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM
你(们)好
如何配置以测量串扰? 是否有参考 Purtpath 文件用于此目的。
我们在 TAS5805MEVM 上进行此测试 ,但得到的-40dB 结果远低于数据表中提到的结果,有什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM
你(们)好
如何配置以测量串扰? 是否有参考 Purtpath 文件用于此目的。
我们在 TAS5805MEVM 上进行此测试 ,但得到的-40dB 结果远低于数据表中提到的结果,有什么问题?
您好、PYTsai、
刚刚与我们的验证团队确认。 串扰与 PCB 板布局和电感器选择(更好的屏蔽类型)密切相关、因此使用内部 MTS 板而非 EVM 板来测量数据表规格。 这是您无法使用 EVM 板重现类似级别性能的根本原因。
为了改善结果、您可能可以更改电感器以更好地屏蔽一个电感器、例如 Murata 金属合金功率电感器、并优化布局以在左右通道之间留出更多空间、甚至可以旋转电感器方向(左右通道之间反向旋转90C)以实现更好的 XTALK。
此致、
Matthew