This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:如何配置 TAS5805MEVM 来测量串扰?

Guru**** 2378730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883075/tas5805mevm-how-to-configure-tas5805mevm-for-measuring-cross-talk

器件型号:TAS5805MEVM

你(们)好  

如何配置以测量串扰?  是否有参考 Purtpath 文件用于此目的。  

我们在 TAS5805MEVM 上进行此测试 ,但得到的-40dB 结果远低于数据表中提到的结果,有什么问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    您的测试条件是什么:PVDD、负载、输出功率、PWM 频率/调制、模拟带宽?

    您是否在串扰测量期间添加了 A 加权滤波器?  

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    下面是我们的测试条件、您是否能帮助检查它们是否适合测试串扰? 谢谢!

    PVDD = 24V

    负载 = 8 Ω 扬声器

    输出功率= 1W

    PWM 频率/调制= 1 SPW BTL

    模拟带宽= 20 ~ 20K

     在串扰测量期间是否添加了 A 加权滤波器=否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    刚刚与我们的验证团队确认。 串扰与 PCB 板布局和电感器选择(更好的屏蔽类型)密切相关、因此使用内部 MTS 板而非 EVM 板来测量数据表规格。 这是您无法使用 EVM 板重现类似级别性能的根本原因。

    为了改善结果、您可能可以更改电感器以更好地屏蔽一个电感器、例如 Murata 金属合金功率电感器、并优化布局以在左右通道之间留出更多空间、甚至可以旋转电感器方向(左右通道之间反向旋转90C)以实现更好的 XTALK。

    此致、

    Matthew