This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:I2C 故障

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892771/tas5711-i2c-fail

器件型号:TAS5711

你好

我们遇到 I2C 故障问题。
SoC 无法识别 TAS5711。
请帮助解决该问题。

e2e.ti.com/.../111.pdf

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    1. 在 SCH 中没有在 SCL/SDA 线路上看到上拉电阻器。 确保它们已正确上拉。
    2. kΩ 通过一个15k Ω 电阻器而不是 SCH 中使用的100kΩ Ω 来上拉或下拉 A_SEL 引脚。 您使用的是哪个地址? 请尝试0x34和0x36。
    3. 您是否观察到 SCL/SDA 上的波形? 信号是否正确?
    4. 请检查 A_SEL、PDN 和 RESET 引脚、以查看是否存在任何故障。

    此致、

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hector

    在另一页中、SCL/SDA 的上拉电阻器放置在 SOC 侧。

    A_SEL 引脚的100K 上拉电阻遵循 TAS5711的 EVM 原理图。

      如果更改为15K、是否有助于解决此问题?

    SCL/SDA 的波形作为附件。

    4.I 按照数据表第38页中的建议命令序列执行、但 SOC 始终无法通过 I2C 访问 TAS5711。

       但我可以通过同一 I2C 总线访问其他 I2C 器件。

    我将尝试在 A_SEL 上替换100K 到15K 之间的上拉电阻器。

    谢谢、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、

    波形表示您正在使用0x34地址、但由于您上拉了 A_SEL、因此应改用0x36。

    此外、请在加电后检查 A_SEL、PDN 和 RESET 引脚。 谢谢。

    此致、

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    我认为现在已经很久没有后续行动了、所以我现在就结束这个话题了。 如果有更多反馈、请在此主题上发帖。

    迪伦