您好!
通过同步线路可将多少个从器件以菊花链形式连接到所有从器件?
我有一位客户正在运行1个主器件和9个从器件、他们使用示波器查看了同步线路、并且在上升沿进行了严重舍入。 他们 还没有注意到任何声音伪影(音频测试也不够)。
数据表中没有说明可以连接多少从器件。 它只是表示驱动能力已经大大提高。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
通过同步线路可将多少个从器件以菊花链形式连接到所有从器件?
我有一位客户正在运行1个主器件和9个从器件、他们使用示波器查看了同步线路、并且在上升沿进行了严重舍入。 他们 还没有注意到任何声音伪影(音频测试也不够)。
数据表中没有说明可以连接多少从器件。 它只是表示驱动能力已经大大提高。
谢谢!
您好、迪伦、
抱歉-我的 PTO 妨碍了这一回复。
首先、我们能 为客户推荐一款器件。 他们至少需要知道引脚电容才能进行设计。 这是一种单 SOT23-ish 封装、能够以200-300kHz 的频率驱动9x 神秘电容。
我查看了数据表、但没有看到任何地方列出的20mA 电流源能力。 该数字来自哪里?
我也看不到 SYNC 引脚的输入电容。
我可以找到的唯一 SYNC 引脚规格是
绝对最大额定值:
输入电压: –0.3V 至 VREG + 0.5V
建议运行条件:
高电平输入电压 最大2V
低电平输入电压: 最小0.8V
高电平输入电流: 最大2A
低电平输入电流: 最大1A
这些输入电流对我来说看起来像是错误(2A?)、除非应该用时间限制量化它们...
感谢您的支持!