This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:从器件到主器件的数量

Guru**** 2644695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889566/tpa3106d1-how-many-slaves-to-a-master

器件型号:TPA3106D1

您好!  

通过同步线路可将多少个从器件以菊花链形式连接到所有从器件?  

我有一位客户正在运行1个主器件和9个从器件、他们使用示波器查看了同步线路、并且在上升沿进行了严重舍入。 他们 还没有注意到任何声音伪影(音频测试也不够)。  

数据表中没有说明可以连接多少从器件。  它只是表示驱动能力已经大大提高。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fike、

    通常、数据表不会指定一个主器件可以使用的从器件数量。 逻辑输出引脚具有~20mA 的有限电流源能力、输入引脚具有一些电容、从而限制了这种能力。 建议您的客户添加缓冲器以实现更大的电流能力。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、  

    抱歉-我的 PTO 妨碍了这一回复。  

    首先、我们能 为客户推荐一款器件。 他们至少需要知道引脚电容才能进行设计。  这是一种单 SOT23-ish 封装、能够以200-300kHz 的频率驱动9x 神秘电容。  

    我查看了数据表、但没有看到任何地方列出的20mA 电流源能力。 该数字来自哪里?

    我也看不到 SYNC 引脚的输入电容。

    我可以找到的唯一 SYNC 引脚规格是

    绝对最大额定值:

    输入电压:  –0.3V 至 VREG + 0.5V

    建议运行条件:

    高电平输入电压   最大2V

    低电平输入电压:   最小0.8V

    高电平输入电流:  最大2A

    低电平输入电流:   最大1A

    这些输入电流对我来说看起来像是错误(2A?)、除非应该用时间限制量化它们...

    感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    我很抱歉。 实际上、我们没有评估可以支持一个主器件的从器件数量。

    我们建议客户添加缓冲器以确保同步信号的完整性。

    SYNC 引脚高电平输入电流最大值为2uA  

    此致、

    Derek