主题中讨论的其他器件: DRV201、 DRV2510-Q1、 DRV2511-Q1、 TPS68470、 DRV8850
我想使用采用 PBTL 配置的 TPA3250来驱动音圈传动器。 所需频率为0-40Hz。 要以0Hz 的频率驱动它、我必须移除放大器输入端的直流阻断电容器。
IC 模拟输入是否在内部偏置? 如果是、电压是多少?
放大器输入是否可以通过2.5V 偏置?
一般而言、您是否看到 IC 在直流和极低频率下无法工作的任何其他问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用采用 PBTL 配置的 TPA3250来驱动音圈传动器。 所需频率为0-40Hz。 要以0Hz 的频率驱动它、我必须移除放大器输入端的直流阻断电容器。
IC 模拟输入是否在内部偏置? 如果是、电压是多少?
放大器输入是否可以通过2.5V 偏置?
一般而言、您是否看到 IC 在直流和极低频率下无法工作的任何其他问题?
实际上、它看起来像是对工作的输入之一应用一个小偏置。
我在实验中使用了配置为 PBTL 模式的 EVM。 我断开了输入 B 并测量了输入端的内部偏置电压、该电压大约为3.9V
然后、我将一个4.1V 的外部电压连接到输入 B、比偏置电压高0.2V。 该偏置电压是屏幕截图上的通道3/紫色示波器布线。
该信号通过使用较高值的直流阻断电容器馈送到输入 A、以实现低频5Hz 输入信号。 (通道4/绿色线迹)
通道1 (黄色)和2 (蓝色)连接到扬声器/电磁线圈的输出端。
0.2V 偏置会导致输出信号的平均值(红色波形、即通道(1-2)/2的数学函数)从0伏变为1伏。 1伏的平均值对应于5的增益、这正是我所期望的。
话虽如此、与输入电压成正比的音圈运动应该是运动控制 IC 的典型问题。 运动控制组中是否有人可以向我指出 可以 执行该功能的适当电机控制 IC?
您好、Stan、
电机驱动器器件没有模拟输入。
这些器件通常具有 PWM 输入(相位/使能或 IN1/IN2)来控制 H 桥输出。
使用"site:www.ti.com 语音线圈电机驱动器"快速搜索产品、发现了多个器件、但电压、电流和功能可能无法满足您的需求:
DRV201
DRV2510-Q1
DRV2511-Q1
TPS68470
DRV8850
如果其中任何一项可能起作用、请告知我们、我们将联系负责的团队