This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250模拟输入偏置以及在直流和低频下运行

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, DRV201, DRV2510-Q1, DRV2511-Q1, TPS68470, DRV8850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874436/tpa3250-tpa3250-analog-inputs-bias-and-operation-at-dc-and-low-frequencies

器件型号:TPA3250
主题中讨论的其他器件: DRV201DRV2510-Q1DRV2511-Q1TPS68470DRV8850

我想使用采用 PBTL 配置的 TPA3250来驱动音圈传动器。 所需频率为0-40Hz。 要以0Hz 的频率驱动它、我必须移除放大器输入端的直流阻断电容器。

IC 模拟输入是否在内部偏置? 如果是、电压是多少?
放大器输入是否可以通过2.5V 偏置?

一般而言、您是否看到 IC 在直流和极低频率下无法工作的任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是内部偏置的。 它应该是1/2AVDD、~ 3.9V。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    如果我们移除隔直电容器并将2.5V 共模信号施加到输入 A 和 B、该器件是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan.V、

    是否要使用 TPA3250输出直流电压? 如果是、TPA3250具有直流保护、这不允许输出直流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划在 PBTL 模式下使用放大器。 幸运的是、直流保护被禁用。 我的最终目标是使音圈执行器在中心的较小偏移附近振荡。 我希望对其中一个输入应用较小的直流偏置电压、比如输入 A、并将信号应用到输入 B。您认为这种配置是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    我对您描述的内容有点困惑。   TPA3250 使用差动输入。 您是否说您只对输入 A 应用较小的直流偏置电压、然后对输入 B 应用模拟信号?  

    虽然这可能是可行的、但我们从未在没有直流阻断电容器的情况下验证过器件、因此我们无法保证器件的性能。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、它看起来像是对工作的输入之一应用一个小偏置。  
    我在实验中使用了配置为 PBTL 模式的 EVM。 我断开了输入 B 并测量了输入端的内部偏置电压、该电压大约为3.9V

    然后、我将一个4.1V 的外部电压连接到输入 B、比偏置电压高0.2V。 该偏置电压是屏幕截图上的通道3/紫色示波器布线。  

    该信号通过使用较高值的直流阻断电容器馈送到输入 A、以实现低频5Hz 输入信号。 (通道4/绿色线迹)

    通道1 (黄色)和2 (蓝色)连接到扬声器/电磁线圈的输出端。

    0.2V 偏置会导致输出信号的平均值(红色波形、即通道(1-2)/2的数学函数)从0伏变为1伏。 1伏的平均值对应于5的增益、这正是我所期望的。

    话虽如此、与输入电压成正比的音圈运动应该是运动控制 IC 的典型问题。 运动控制组中是否有人可以向我指出 可以 执行该功能的适当电机控制 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stan、  

    感谢您在论坛中分享这些信息、以便让每个人都理解。  

    我现在将关闭此主题、请为您的其他问题开始新主题。 (此线程也可以链接到。)  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    让我尝试让您与电机驱动团队联系、看看他们是否知道。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    电机驱动器器件没有模拟输入。

    这些器件通常具有 PWM 输入(相位/使能或 IN1/IN2)来控制 H 桥输出。

    使用"site:www.ti.com 语音线圈电机驱动器"快速搜索产品、发现了多个器件、但电压、电流和功能可能无法满足您的需求:

    DRV201

    DRV2510-Q1

    DRV2511-Q1

    TPS68470

    DRV8850

    如果其中任何一项可能起作用、请告知我们、我们将联系负责的团队