请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6130A2 您好、Sirs、
我们正与客户合作、使用 I2C 优化 TPA6130的杂音。 您是否可以将输入和反馈网络的内部电阻告知如下主题:https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-audio_amplifiers/f/8/t/330999"?
I2C 音量控制是否在输入或反馈的电阻器网络上完成? 我们考虑添加外部输入电阻并调整直流块电容、以优化频率响应和噼啪噪声。
2.2uF 输入电容器->杂音噪声、但频率响应平坦
0.47uF 输入电容->已重化噼啪噪声、但低频带会受影响
谢谢、此致、
陈耀恩
2020年1月22日