大家好、我不确定、根据文档、扬声器输出短路时、如果 SPK_FAULT 应该被置为低电平吗? 我本来以为电路板上没有发生这种情况、所以我有点惊讶。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我不确定、根据文档、扬声器输出短路时、如果 SPK_FAULT 应该被置为低电平吗? 我本来以为电路板上没有发生这种情况、所以我有点惊讶。
谢谢
您好、Alilx -它是基于 TAS5754的 BTL、基本上是参考原理图。 SPK_FAULT 引脚连接到微控制器的 GPIO (具有上拉电阻)、微控制器是 I2S 主控制器(不使用 MCLK)。 一切都正常、但我想测试故障检测系统、因此我尝试使扬声器输出短路、期望 TAS55754将低 SPK_FAULT 置为有效、但未发生。
根据文档、我不确定扬声器短路属于 SPK_FAULT 引脚上检测到和"报告"的类别、这是我的问题
谢谢你
客户好、
FAULT 引脚、在过流、过热、过压、欠压和过压
请进行一些实验以找到此问题:
如果上述所有故障条件都无法反映在 FAULT 引脚中。
请尝试将 FAULT 引脚与 GPIO 隔离、然后将100K 上拉电阻器连接到 DVDD。 然后重试。
有关 FAULT 引脚的内部电路、请参阅数据表的图19。
此致、
Alix Wan。